This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4666:查询

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4666, TPA2006D1, TPA2005D1, TPA2012D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/731339/lm4666-queries

器件型号:LM4666
主题中讨论的其他器件: TPA2006D1、 TPA2005D1、 TPA2012D2

大家好、

我的一位客户希望将 LM4666用作1W 8 Ω 扬声器(2输入)的放大器

输入是来自 SOC 的模拟输入、该 SOC 支持扬声器100-200mW 的功耗。

以下是查询:

  1. LM4666的输出功率为1.2W @5V 电源。 我们计划连接2 NOS 1W、8欧姆扬声器。 LM4666是否支持相同的器件。

 2. LM4666数据表中未提及模拟输入引脚的输入电压范围(仅提供绝对最大值信息)。 请分享相同内容。

此致、

Harmeet

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harmeet、

    1.我不是很了解、所以您是要在同一输出端连接2个扬声器吗? 如果是、此器件设计用于处理一个扬声器。
    2.遗憾的是,此数据不可用。 很难找到这种信息、因为这是一个旧器件。 请记住、输入电压不应超过电源电压。

    您还可以查看以下器件:TPA2005D1和 TPA2006D1、它们与 LM4666类似、但它们是较新的器件。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    客户希望连接两个扬声器、但有两个输出。

    它们需要两个单声道、或者可以使用具有两个输出的立体声器件。

    由于  有两个可用的6dB 和12dB 增益选项、是否可以通过反向计算获得输入数据?

    此致、

    Harmeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harmeet、

    客户可以使用两个 TPA2005D1和 TPA2006D1、也可以使用 TPA2012D2、因为该器件是立体声 D 类放大器。
    您可以参考下一 份应用报告 、在该报告中您可以找到如何计算增益。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师