This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242:PPCM5242EVM 入门

Guru**** 2554640 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00385, PCM5242, PCM5242RHBEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/731403/pcm5242-ppcm5242evm-getting-started

器件型号:PCM5242
主题中讨论的其他器件:TIDA-00385、、

您好!

我在这里有我的 PCM5242EVM 模块。 第一项测试是获取简单的 USB 音频直通至输出。  

我知道有一个"TIDA-00385"、这是一个类似于 PCM5242EVM 的开发平台。 这里的说明将帮助我将其配置为基本 USB 音频直通。  

我发现跳线 J7-J9不在 PCM5242上、而是在其他器件的用户手册中列出。 因此、我假设它们是用户指南中列出的"短接"状态。  

在用户指南的末尾、显示"3.7电路板现已配置完毕、应正确设置并应播放源自计算机的音频。 如果您拔下电路板、则必须再次执行此过程。"但是、我无法从器件中听到任何声音。  

我请求访问 PurePath Studio。 是否可能需要 PurePath Studio 才能完成此简单测试? 我是否应该使用其他任何文档来确定这一点?

感谢您的帮助!

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jay、

    您可以使用 Pure Path Console 而不是 Studio 来配置 PCM5242EVM。 在此处申请访问权限:
    www.ti.com/.../PUREPATHCONSOLE

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、  

    感谢您提供相关信息。 如果我提出3个请求、我很抱歉。 我不确定我是否要求了正确的东西。 我将等待回复。  

    如果我要在硬件模式下进行配置、在没有 PurePath 控制台的情况下、应该仍然可以进行接线、对吧? 我现在正在努力解决这种配置问题、似乎无法让它与另一个发送 I2S 信号的控制器一起工作。 或者、我是否错了、我是否需要首先选择"ROM"或"RAM"程序并在 PurePath 控制台中启用它?

    感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我下载了 PurePath 控制台、并且 PCM5242未显示为可供下载的应用。 如何按照 TIDA 快速入门指南中的讨论下载 GUI。  

    快速入门指南中的内容

    4.1从 EVM 网页下载并安装 PCM5242RHBEVM PurePath Console GUI 此处: www.ti.com/.../PCM5242RHBEVM 此参考设计与 EVM GUI 100%兼容

    但我找不到该下载。 PurePath 控制台显示了这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    看起来您已安装 PurePath Console 3 (PPC3)、如果您访问 TI.com/mysecuresoftware 并再次选择 PurePath Console 页面、您将看到"3"下列出的 PurePath Console 2。  该版本支持 PCM5242EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    好的、这解决了这个问题、感谢您的持续支持。 现在、我已经设置了 PurePath Console 2、但 在断开 FWIDPCM5242EVM 连接时出现错误。  

    我转到左上角并选择选项以选择目标。 软件显示"Changing target"。 然后是 Loading。 那么、同样的事情也会再次发生。 然后、我尝试"添加目标"并选择 PCM5242_v2.1_rev35934.ppc2。 它会经历相同的旋转、然后无法连接。  

    右上角是一个感叹号。  

    是否有关于如何成功连接的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了。 我错过了其中一个 GPIO 引脚上的一次短路。 我插入了它、它工作正常。

    参阅本文档:
    www.ti.com/.../tidu640.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到!

    请告诉我是否可以为其他任何事情提供帮助。

    谢谢!
    Paul