This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:PBTL 模式不工作

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/731742/tpa3255-pbtl-mode-not-working

器件型号:TPA3255

为什么 tpa3255安培 在 PBTL 模式下不工作,而它可以在 se 和 btl 模式下配置。 我将逻辑输入更改为 PBTL、但没有输出、是因为输入中的相位差? ,我是否需要更改输入信号相位才能在 PBTL 模式下工作芯片  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    艾伯特

    请在 LC 滤波器之前向我们发送输入信号和输出的屏幕截图。

    此致、

    -Adam