This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2552:模拟输入

Guru**** 2838830 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2553, TAS2552, TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/731559/tas2552-analog-input

器件型号:TAS2552
主题中讨论的其他器件:TAS2553TAS2557

大家好、

我们希望使用智能放大器来提高音频性能、但我们的平台仅具有模拟输出、无 I2S 接口、因此我们只能选择 TAS2552或 TAS2553。

我知道、如果使用 I/V 感应、输入需要为数字、原因是什么?

如果使用模拟输入、我们将失去什么功能或保护项目?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    在使用 I/V 检测时使用数字输入的原因是、I/V 检测数据通过 DOUT 引脚发送回主机处理器、该引脚是数字接口的一部分。
    如果不使用 I/V 感应、器件将作为升压 D 类放大器运行、并具有所有其他特性。
    实际上、我想澄清以下几点:I/V 感应是从扬声器获取的数据、然后主机处理器可以使用它来运行算法、根据该反馈将音频源调整为放大器、 这样、放大器和音频算法可以保护扬声器免受可能的损坏、例如超偏移。
    有一些器件可以自行运行算法、例如 TAS2557;此器件还使用 I/V 感应、但可以在其嵌入式 DSP 上进行处理。 尽管它也是数字唯一的输入器件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器