请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5411-Q1 各位专家、您好!
我的客户想知道直流负载诊断的持续时间等。 请回答以下问题吗?
1.如果负载诊断从待机模式取消置位、则始终运行、对吧?
2.如果是、可以通过 I2C 禁用负载诊断? 我的理解是、它不能。
3.根据数据表,负载诊断持续时间为229ms。 它是否有一些变化? 如果是、请告知大致数字。
4.完成负载诊断测试后,需要多少时间启动音频输出? 我认为由于降低了噼啪噪声、因此需要较长时间。
非常感谢您的支持。
此致、
福吉瓦拉