This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC1106:TLV320AIC1106

Guru**** 2551100 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC1106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/729723/tlv320aic1106-tlv320aic1106

器件型号:TLV320AIC1106

您好!

我正在使用来自此 IC 的 PCM 输出、为了实现同步、我们必须使用 PCMSYN。 我很困惑、我们是否需要从 TLV320AIC1106的主时钟获得 PCMSYN 信号、或者我们是否可以将 PCMSYN 引脚连接到微控制 器、微控制器将为 PCMSYN 引脚提供8KHz 的时钟。 如果我在某个时候出错、请告诉我。 因为当我计算 PCMSYN 和 PCM 输出的频率时、它是44.1KHz、但我们以8kHz 的频率对它进行采样。  

谢谢、此致、

OM Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OM、

    PCMSYN 信号必须源自主时钟的原因是两者需要同步。 如果主时钟和 PCMSYN 彼此偏移、则数据时隙可能会变为偏移和读取不当。

    此致、
    -Steve Wilson