This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:AGL/DRC/AGC 之间有何差异?

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/729183/tas5805m-what-is-the-difference-between-agl-drc-agc

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TAS5805

AGL/DRC/AGC 之间的区别是什么? 它们的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robin、

    我有一个可以共享的文档、让我找到它、然后我会将其发送给您。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    请将其发送至我的邮箱 robin-yu@ti.com? 谢谢。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robin、

    以下是一个文档、其中讨论了类似器件的这些特性。 我们还没有直接讨论 TAS5805的文档、但该文档应该具有相似之处:

    www.ti.com/.../slaa737b.pdf

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robin、

    下面是 TAS5805的一个特定选项: www.ti.com/.../sloa263.pdf

    此致、

    -Adam