This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:待机和关断模式

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/727592/tas5756m-standby-and-shutdown-mode

器件型号:TAS5756M

您好!

我需要通过 I2C 将器件置于待机状态。

您能否确认寄存器是 P0-R2-B5?

我在笔记中找到了它、但我认为该笔记的分配不正确。

将器件置于关断状态的寄存器是什么?

谢谢。

此致、

Davy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Davide、

    它实际上可能是 P0-R2-B4。

    掉电寄存器也应该在 R2中、而不是 B0中。

    我们将返回给您、看看这是否正确、但如果您有 EVM、则可以轻松地自行验证。

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您的回复。

    遗憾的是、我没有 EVM。

    在客户提出要求后、我需要在现有项目中添加一个放大器、并且我有几个时间来执行该操作。

    我正在等待您确认注册。

    再次感谢。

    此致、

    Davy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    我已确认位置是 P0 R2 B4。

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    非常感谢您的回复。

    此致、

    Davy