This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:过时?

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A, PCM2912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/724838/pcm2912a-obsolescence

器件型号:PCM2912A

您好!

我想使用 PCM2912A 组件创建一个新产品。

在 TI 网站上、我们可以看到该组件仍然处于活动状态。

但是、我们无法在大型分销商处找到它(或 PCM2912A 直到库存结束才可用)。

那么,该组件很快就会过时? 或者生产将继续吗?

此致、

交流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandre、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    目前、我们没有任何计划淘汰 PCM2912A、因此可以在您的产品中顺利使用。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我已经使用 PCM2912A 完成了一个电路板、它工作良好。

    您是否知道是否有修改字符串描述符以更改名称的过程?

    如果我在同一台计算机中连接2个 PCM2912A,它们是否有2个不同的名称?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandre、

    遗憾的是、PCM2912A 的描述符是固定的、用户无法更新。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果在同一台计算机中使用2个 PCM2912A,会发生什么情况?

    第二个将具有相同的名称?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandre、

    如果您将多个 PCM2912连接到一台计算机,则所有这些系统都将被识别为单独的声卡,并显示为同名。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    此致。