This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5412-Q1:您能否在不使用 I2C 的情况下取消器件静音

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/731053/tas5412-q1-can-you-un-mute-the-device-without-using-i2c

器件型号:TAS5412-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS5412

我有一个应用需要在上电后立即具有音频输出功能、并且在很长一段时间内不会有处理器可用于写入 I2C 端口并使器件取消静音。

将静音引脚升高到逻辑1不会像我所希望的那样使器件取消静音。

有什么建议吗?

最好

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    TAS5412必须具有 I2C 才能使其退出静音状态。  这方面没有其他办法。  将 MUTE 引脚拉至高电平将导致其他问题、不应这样做。