This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:PPC3在选择96kHz 标准处理以外的任何器件时卡在向器件写入系数

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M, TAS5782MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/729851/tas5782m-ppc3-stuck-at-writing-coefficients-to-device-when-choosing-anything-except-96khz-standard-processing

器件型号:TAS5782M

我有相同的问题。 我离线工作。  TAS5782M 未连接。

PPC3在选择除96kHz 标准处理外的任何器件时卡在向器件写入系数中。

我该怎么做??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexey。

    如果 TAS5782MEVM 连接到您的 PC、您是否会看到同样的问题? 您是否正在使用 Win 10机器?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想使头文件脱机。 第7赢。

    标准流程离线工作良好...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alexey、

    不建议使用离线转储、因为当选择某些处理流程时、PPC3将通过读回 TAS5782MEVM 中的一些寄存器。
    我们始终建议大家在生成头文件时连接 TAS5782MEVM。

    Andy