This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:Book120、0xFF?

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/729688/tlv320aic3262-book120-0xff

器件型号:TLV320AIC3262

您好、专家、

我发现*。h 将 book120/255设置为0、然后设置为1。 但 CFG 没有执行它。 功能是什么? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    特殊寄存器255用于 program_adc 和 program_dac 命令。 这些命令生成一个寄存器255和值为0或1的条目。 系统设置代码或.cfg 文件中不显示该寄存器。 它仅显示在.h 文件中。 这指示应用处理器何时开始加载 miniDSP 代码。 有关更多信息、请参阅 PPS 下载站点中 PurePath Studio 驱动程序支持文档的第4.2.7节。

    此致、

    Diego Melendez López í a
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego、
    那么、REG255对 AIC3262不重要? 因为.cfg 文件没有设置。
    您能否提供 PurePath Studio 驱动程序支持文档的链接? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    从配置的角度来看、该寄存器与 AIC3262无关。 该文档可在 mySecure 软件站点上的 PurePath Studio 的下载部分找到。  

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego、
    我明白了、非常感谢!