This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:混频器 IN2L/R + I2S1 + I2S2至 I2S3

Guru**** 2390775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/730281/tlv320aic3262-mixer-in2l-r-i2s1-i2s2-to-i2s3

器件型号:TLV320AIC3262

您好、专家、

我使用下面的 PFW 来运行 AIC3262、但听不到 I2S2。 我应该为它添加其他命令吗? 谢谢!

电源 IN2L/R 和 I2S1正常!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    您似乎使用的是 I2S3作为数字输出接口(I2S_Out3)、而不是 I2S2。 通常、当在工艺流程中使用 I2S2或 I2S3时、系统设置代码会更新以启用相应的接口。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego、
    是的、我使用的是 I2S3和模拟输出。 输入来自 IN2、I2S1和 I2S2。 我认为 PPS 可以自动设置、但我只能听到 HP OUT 的 IN2和 I2S1数据。 有什么关于 I2S2设置的想法吗? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    感谢您的反馈。 这些接口应该被自动编程、但为了确保、您能向我发送应用程序中生成的.cfg 文件以供审核吗? 您能否确认 I2S3是否工作正常?  我假设您使用的是 EVM、如果是、您是否可以共享您正在与 I2S2接口进行的连接?

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师