This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2054D4:异常声音输出

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2054D4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/726229/tpa2054d4-abnormal-sound-output

器件型号:TPA2054D4

大家好、

我的客户发现 IC 在更改音量设置时产生异常噪音。

实际上、当更改寄存器3、4和5的设置值时、输出声音"Putu"。

OUTL±和耳机输出用于输出。

OUTL 侧的两个±Ω 输出声音、仅耳机侧的右侧输出声音。

您知道任何因素吗?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、

    您可以向我提供有关您的应用的更多详细信息。 如果您可以为我提供用于配置 TPA2054D4的原理图和寄存器设置、

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、

    很抱歉耽误你的回答。 无法将原理图放置在此主题上。
    具体而言、更改音量控制寄存器0x05时将产生噼啪噪声。
    您是否在装运检查中检查了此商品?
    此外,过去是否有类似的情况?

    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kenji、

    我在 E2E 上向您发送了一条消息、以便您可以向我提供用于配置器件的原理图和脚本、那么您可以将其发送给我吗?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    我已经查看了您的原理图、我注意到您在耳机驱动器中使用了输出 LC 滤波器、但没有必要使用此类滤波器。 实际上、始终建议使用 RC 缓冲器或 Zobel 网络、以避免耳机输出出现这种过冲。 您可以参阅 TPA2054D4 HP 输出上的振荡 、您可以在其中找到有关此问题和滤波器建议的更深入的说明。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师