This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760L:TAS5760 -可承受拔出事件

Guru**** 2810755 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5760L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/730552/tas5760l-tas5760---surviving-an-unplug-event

器件型号:TAS5760L

客户计划使用 TAS5760、他看到有一个关闭程序、但在他的应用中、会出现由于客户拔下机器而突然断开系统电源的情况。  发生这种情况时、我们对他如何保护 TAS5760有什么建议吗?  谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    当系统断电时、TAS5760L 应该不会出现关断问题。  但是、一旦电源再次启动、您必须将配置命令重新发送到设备。

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我们希望只需要硬件控制模式...  我们有一个-Mute、它会一直保持低电平、直到系统启动。

    我希望在-SPK_SD 上使用-RST、在 SPK_SLEEP 上使用反相-静音。

    当-RST 变为高电平时、PSS 将会启动、30秒至1分钟后 I2S CLKS 将会打开、而静音后不久、SPK_SLP 将会变为低电平。

    这听起来是否可行?

    谢谢!

    Dave O

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    控制 SPK_SD 和 SPK_SLEEP 可实现对关断和静音操作的完全控制。 是的、看起来不错。

    此致、

    Robert Clifton