This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48511:输出短路和热过载保护

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LM48511, TPA2013D1, TPA2038D1, TPA2011D1, TPA2015D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/730621/lm48511-output-short-circuit-and-thermal-overload-protection

器件型号:LM48511
主题中讨论的其他器件: TPA2013D1、 TPA2038D1、 TPA2011D1、 TPA2015D1

您好!

 LM48511 数据表中提到了输出短路和热过载保护。

我能否更详细地了解它的工作原理(方案或综合评论)?

我的客户将使用 IC、但他们需要详细了解内置(内部)保护。  

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir - San、

    遗憾的是、LM48511仅具有热过载保护功能、如下所示。
    此外、它的详细特性也未披露。

    LM48511:LM48511故障
    https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/p/642124/2369624

    LM48511损坏问题
    https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/560123

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、

    遗憾的是、这是一个非常旧的器件、信息有限、因此所有可用信息都包含在数据表中。
    我建议您查看以下器件:TPA2013D1和 TPA2015D1、因为这些器件是具有升压转换器的 D 类放大器。 TPA2011D1和 TPA2038D1是 D 类放大器、可提供比以前更高的输出功率。

    此致
    Jose Luis Figueroa
    音频应用工程师