你好
我想调优 BT SOC 中的音频 EQ。
我不需要 数字输入 aduio 处理、并且希望音频信号从 I2S 输入引脚路由到 DAC、然后路由到输出放大器。
此函数是否有设置方法? 还是演示代码?
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我想调优 BT SOC 中的音频 EQ。
我不需要 数字输入 aduio 处理、并且希望音频信号从 I2S 输入引脚路由到 DAC、然后路由到输出放大器。
此函数是否有设置方法? 还是演示代码?
非常感谢!
我们使用 TLV320DAC3203、发现它没有输出。
REF (引脚17)上的电压电平为0V。
您能帮您提供一些有关解决问题的意见吗?
谢谢
电路连接是
按如下方式设置寄存器配置:
const cfg_reg Tlv320dacData1[]={
/*
编号-------------------------------------------------------- 加电
编号-------------------------------------------------------- 初始化为 PAGE 0
*
{0x00、0x00}、
/*
编号-------------------------------------------------------- 通过软件复位来初始化器件
*
{ 0x01、0x01 }、
/*
编号-------------------------------------------------------- 使用值1为 NDAC 分压器加电
*
{ 0x0B、0x81 }、
/*
编号-------------------------------------------------------- 使用值4为 MDAC 分频器加电
编号-------------------------------------------------------- 对于 D 类模式,MDAC = I*4
*
{0x0c、0x84}、
/*
编号-------------------------------------------------------- 将 DAC 的 OSR 编程为64
*
{ 0x0d、0x00 }、
{0x0E、0x40}、
/*
编号-------------------------------------------------------- 将 DAC 模式设置为 PRB_P8v
*
{0x3c、0x08}、
/*
编号-------------------------------------------------------- 选择第1页
*
{ 0x00,0x01 },
/*
编号-------------------------------------------------------- 在存在外部 AVdd 电源时禁用内部粗 AVdd
编号-------------------------------------------------------- 或为内部 AVdd LDO 加电之前
*
{ 0x01、0x08 },
/*
编号-------------------------------------------------------- 启用主模拟电源控制
*
{ 0x02,0x00 },
/*
编号-------------------------------------------------------- 将 REF 充电时间设置为40ms
*
{ 0x7B,0x01 },
/*
编号-------------------------------------------------------- 将输入共模设置为0.9V、并为耳机设置输出共模
编号-------------------------------------------------------- 输入共模
*
{ 0x0a、0x03 }、
/*
编号-------------------------------------------------------- 将 DAC PTM 模式设置为 PTM_P1
*
{ 0x03,0x08 },
/*
编号-------------------------------------------------------- 将 DAC PTM 模式设置为 PTM_P1
*
{ 0x04、0x08 },
/*
编号-------------------------------------------------------- 将左侧 DAC 路由至 HPL
*
{ 0x0c、0x08 }、
/*
编号-------------------------------------------------------- 将右侧 DAC 路由到 HPR
*
{ 0x0d、0x08 },
/*
编号-------------------------------------------------------- 撤消 HPL 驱动程序的静音
*
{ 0x10、0x00 },
/*
编号-------------------------------------------------------- 撤消 HPR 驱动程序的静音
*
{ 0x11,0x00 },
/*
编号-------------------------------------------------------- HP 软步进设置、可在通电时实现最佳弹出性能
编号-------------------------------------------------------- 使用的 Rpop 为6k、N = 6、软步长= 20usec。
*
{ 0x14、0x29}、
/*
编号-------------------------------------------------------- 为 HPL 和 HPR 驱动器加电
*
{ 0x09、0x30 },
/*
编号-------------------------------------------------------- 等待2.5秒以使软步进生效
编号-------------------------------------------------------- 否则读取第1页、寄存器63d、D (7:6)。 当=“11”软步进完成时
编号-------------------------------------------------------- 切换到第0页
*
{ 0x00,0x00 },
/*
编号-------------------------------------------------------- 为左右 DAC 通道加电并路由左通道 I2S 数据
编号-------------------------------------------------------- 向左通道 DAC 传输数据、向右通道 DAC 传输 I2S 数据
*
{ 0x3f、0xd4 },
/*
编号-------------------------------------------------------- 撤消 DAC 数字音量控制的静音
*
{ 0x40、0x00 },
};