大家好、
我们购买 了 TLV320AIC3109EVM-K 模块、并将该模块与 Atmel 控制器相连。 这里我们使用 SSC 协议作为 i2sc 和 i2c 来配置编解码器寄存器、这里我遇到了从站确认问题。 我选择了8位格式的从地址作为0x30 (7位格式为0x18)。 因此、每当我向从器件(编解码器)传输任何数据时、它应该会进行确认、但在这里、它会向从器件提供失败的确认(无 确认)。 请检查该问题并帮助我解决该问题、i2c 线路中是否需要任何上拉电阻器。
谢谢、
Pavithran
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们购买 了 TLV320AIC3109EVM-K 模块、并将该模块与 Atmel 控制器相连。 这里我们使用 SSC 协议作为 i2sc 和 i2c 来配置编解码器寄存器、这里我遇到了从站确认问题。 我选择了8位格式的从地址作为0x30 (7位格式为0x18)。 因此、每当我向从器件(编解码器)传输任何数据时、它应该会进行确认、但在这里、它会向从器件提供失败的确认(无 确认)。 请检查该问题并帮助我解决该问题、i2c 线路中是否需要任何上拉电阻器。
谢谢、
Pavithran
尊敬的 Steve Wilson:
我们仅通过外部跳线为 TLV320AIC3109EVM-K 评估板 J3连接器提供从 USBMODEVM 电路板到 TLV320AIC3109EVM-K 评估板的电源。 在这里、我们使用 USBMODEVM 作为电源、而不是 i2sc 操作。 因此、在外部跳线的帮助下、此设计是将 Atmel 控制器 SSC 和 i2c 协议 GPIO 引脚连接到 TLV320AIC3109EVM-K i2sc 和 i2c 线路(TLV320AIC3109EVM-K 的 J4和 J5连接器)。 我以这种方式测试了 TLV320AIC3109EVM-K 中的 EEPROM、它提供确认、但 TLV320AIC3109 (编解码器)仅不提供确认。 是否存在任何从器件地址问题或需要任何硬件组件。 请检查该问题并帮助我解决该问题。
谢谢、此致、
Pavithran