This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:DAC 输出信号

Guru**** 2559810 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2, TAS5756M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/728898/tas5756m-dac-output-signal

器件型号:TAS5756M
主题中讨论的其他器件:TPA3116D2

您好!

是否可以使用 DAC 输出信号来驱动另一个数字放大器?

谢谢。

此致、

Davy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    DAC 的输出将是模拟输出信号。 因此、我要说、对于数字放大器、它不能。

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我想使用 DAC 的模拟输出来驱动具有模拟输入的数字放大器、如 TPA3116D2。

    我认为这是可能的、但我想知道 DAC 的输出级是否可以驱动两个器件:TAS5756M 的高功率级和 TPA3116D2。

    谢谢

    此致、

    Davy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davy、

    那么、您想要使用单个 TAS5756M 来驱动 TPA3116D2和 TAS5756M 吗?  

    请记住、您将向这些器件提供单端信号、这可能会影响性能。 另一个问题是 DAC 是否能够驱动这些器件的输入。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    是的、我想使用 单个 TAS5756M 来驱动 TPA3116D2和 TAS5756M。 我将使用单端输入信号、如数据表中的典型应用原理图。

    您能确认一切正常吗?

    DAC 是否能够驱动这两个器件的输入?

    谢谢。

    此致、

    Davy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    很遗憾、我目前无法测试 TPA3116D2、但 TAS5756M 将能够驱动 TAS5756M。

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    不用担心。 我将尝试驱动两个放大器。 如果我将使用运算放大器缓冲器、

    谢谢。

    此致、

    Davy