This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5715:您对 tas5715有寄存器映射说明吗?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/729662/tas5715-do-you-have-register-map-description-for-tas5715

器件型号:TAS5715

尊敬的 TI 团队:

您对 TAS5715的寄存器映射有什么描述吗?

我无法在线上找到任何相关文件。

对于 GDE、您是否有更多文件来解释什么是 scal 等、对于某些调优模块、我们无法理解。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    您是否查看了数据表? 第47页: www.ti.com/.../tas5715.pdf

    请同时查看 EVM 用户指南 :www.ti.com/.../slou304.pdf

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我还有另一个问题、当我单击 BQ3、然后调整滤波器时、我认为效果很好、在哪里可以读取此 BQ 寄存器值?  

    我尝试了几次、当我使用 I2C 读取工具时发现该值为0。 请在此处提供帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    我们建议用户按照以下步骤操作、以便对 GDE GUI 进行调优:
    1.打开 GDE GUI,并在‘Tools’(工具)菜单中选中‘I2C Logging’(I2C 日志记录)。
    2.在‘Configuration’(配置)中配置设备模式,然后在‘Target’(目标)菜单中单击‘Connect’(连接)。
    3、之后初始化器件。 使用 GUI 进行调优(例如、在 EQ 中添加滤波器、设置 DRC……)。
    4.在此位置找到 cfg 文件‘C:\Program Files (x86)\Texas Instruments Inc\TAS57XX GDE\ProcessFlows \TAS57XX\diagnostics.cfg’。 所有写入操作都记录在该文件中。
    5.您可以通过此日志文件生成 cfg 文件。

    此致、

    -Adam