This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:PCM9211EVM 模拟至 SPDIF 问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/729003/pcm9211-pcm9211evm-analog-to-spdif-issues

器件型号:PCM9211

你好!
我正在从事一个项目、需要将模拟音频信号转换为 SPDIF。 我购买了 PCM9211 EVM 评估板来探索此 IC 并尝试使其满足我的需求。 事实证明、我不能!

我一直在搜索、但我仍然没有找到如何使其工作。

我的目标是使用 PCM9211将模拟音频转换为 SPDIF、而无需依赖 TAS1020等其他 IC。

我在这个论坛上的某个地方读到、为了将数字音频"路由"回芯片、我必须连接芯片上的输入和输出 I2S 线路。 因此、我连接了引脚7至20、19至8、18至9和17至10、但我仍然无法使用 CodecControl 软件使其正常工作。

是否有人可以通过帮助我编写脚本或通过物理连接设置屏幕截图来帮助我?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    欢迎来到 e2e 论坛、感谢您提出有关 PCM9211的问题。 它肯定可以将线路输入转换为 S/PDIF 输入、并且一旦我此时无法访问文件、我可以在几个小时内共享配置。 我将在几个小时内分享详细信息。

    谢谢、此致、

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! 我很期待看到结果。

    除板载跳线外、模拟至 SPDIF 转换是否需要对 EVM 板进行任何硬件修改?
    正如我在上一篇文章中提到的、我通过焊接四根导线连接了输出和输入 I2S 线路、但我不确定这对于该应用而言确实是需要的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有此 Ravi 的更新?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    对拖延表示歉意。

    就线路输入到 S/PDIF 的转换而言、无需进行任何硬件更改。 您可以使用 Codeccontrol 软件、该软件位于以下链接-

    软件可从"软件"部分下载。

    对于给定的要求、您将配置下面显示的信号路径 w 的器件-

    如果您要在电路板上配置器件、请将以下寄存器写入相应的值-

    编号------------------------------------------------------- MPO0设置---

    注册。 35h、RECOUT0输出双相源设置寄存器

    宽80 35 0C

     

    注册。 36h、RECOUT1输出双相源设置寄存器

    宽80 36 54

     

    编号------------------------------------------------------- 启动 DIT 设置-------------------------------------------------------

    注册。 60h、DIT 功能控制寄存器1/3 |选择 DIT 系统时钟源和 BCK/LRCK 和数据源

    宽80 60 22

     

    注册。 78h、MPO1、MPO0功能分配设置寄存器

    W 80 78 3D

    希望这对您有所帮助。  

    此致、
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美,很棒! 非常感谢!

    不过、这很奇怪。 如果我执行您的脚本、一切工作正常。 但是、如果只使用图形界面配置电路板、我将无法使其正常工作。

    您的脚本是否启用了 GUI 中未公开的内容?

    编辑:

    我还尝试使用寄存器检查器将值直接输入到寄存器中、这也不起作用。

    我将一个微控制器连接到 SDA 和 SCL 线路、并且能够启用模拟至 SPDIF 转换。 芯片节点可以满足我的需求、但我觉得奇怪的是、我无法在 GUI 或寄存器检查器中执行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    首先、很高兴脚本能够满足您将线路输入转换为 S/PDIF 的要求。  

    此外、感谢您告诉我您遇到的 GUI 差异。 我尝试使用寄存器写入直接使用 I2C 主器件来配置器件、但没有使用。GUI much...it's 是一个旧的 GUI、确实有一些问题、我将查看您遇到的问题、我们将尽力纠正这些问题。


    再次感谢。

    此致、
    Ravi