This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:TAS5782M 音量控制

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/729878/tas5782m-tas5782m-volume-control

器件型号:TAS5782M

我有一个简单的配置:

蓝牙音频(I2S 输出) - TAS5782 -扬声器。

因此、当我从智能手机播放歌曲时、我可以调节音量:

1) 1)智能手机

2) 2)蓝牙模块上

3)在 TAS 上-数字控制音量

4)在 TAS 上-精细的音量控制

为了获得最佳质量-我必须在哪里控制音量?

TAS5782M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alexey、

    通常、所有模块可分为两部分:数字部分(I2S)和模拟部分(TAS5782的后置部分)。
    建议增加模拟增益并降低数字增益、以实现更好的噪声性能。

    但在应用情况下、通常情况下、数字增益对客户开放、而模拟增益是固定的、这表明您需要设置最大模拟、并保留足够的空间来调节数字增益。

    此致、
    Alix Wan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    我想-数字部件-无论在电话、TAS 和蓝牙上的什么位置...