This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825寄存器 P0x00 R0x35的问题

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/730104/tas5825m-question-of-tas5825-register-p0x00-r0x35

器件型号:TAS5825M

您好、Sirs、

PPC3冷启动 CFG 中的最后一条 I2C 指令为"w 98 35 11" 、而 TAS5825数据表未指定  该寄存器。 您是否建议 0x35 的功能? 我们是否可以将其替换为"w 98 03 03"、以便在  最后一行启动 TAS5825以播放模式?



谢谢、此致、

陈耀恩
2018年9月20日  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    0x35不向客户开放。 通常、该寄存器用于启用 DAC 数据路径。 由于考虑到噼啪噪声、因此不能与 w 98 03 03 03 03交换。

    此致、
    Alix Wan。