This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5601:TAS5601最大 开关频率

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/729496/tas5601-tas5601-max-switching-frequency

器件型号:TAS5601

你(们)好。

我想在 FPGA 中将 TAS5601与调制器结合使用。 但是-我想使用比最大值更高的开关频率 数据表中指定的400kHz 频率。

这是问题吗? (例如、内部逻辑将识别和关断)?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Markus、

    我已请求硬件尝试此操作。 明天我将返回结果。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Markus、

    您尝试以多快的速度运行器件?

    我被告知、我们的闭环器件(如 TAS5601)不太可能能够以更快的速度运行、但开环是有道理的。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢你的答复。

    我的目标是500kHz。 如果您想知道我为什么要使用这个频率->我想使用一个完成的 IP 内核进行调制、这个频率固定在最小500kHz 和最大值之间 750kHz。

    如何关闭闭环? 我不认为您能听到太多的声音-因为扬声器会看到由电桥的有限上升/下降时间和非理想 PWM 所产生的所有失真、并且会被消除。

    还有一个有关闭环的问题:  

    根据我的理解、环路必须 针对两个点进行调节:

    -高电流峰值时输入电压的压降(在短时间内需要大量功率(例如短低音脉冲)

    -由于输出电桥的上升/下降时间有限、原始 PWM 信号会以某种方式发生变化。 因此、环路必须在输出端集成导通和关断周期、并与传入的 PWM 进行比较。

    我的理解是否正确?