This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2707C:TAS2770、PCM2707C

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DIR9001, TAS2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/729038/pcm2707c-tas2770-pcm2707c

器件型号:PCM2707C

尊敬的先生。

两周前,我已经提出了一个问题。  我的问题是、我想使用 DIR9001 + TAS2770设计一个扬声器放大器。

我从 TI 的员工那里得到一个答案、即我必须使用一个微处理器来控制 TAS2770内部寄存器、从而使用 DIR9001 + TAS2770设计扬声器放大器。

但我不想使用新的微处理器来控制 TAS2770、因此我已经为扬声器放大器采用了新的拓扑。

在研究 TI 音频芯片时、我发现了一种使用 PCM2707C + TAS2770的新方法。

如果可能、我想使用 PCM2707C+TAS2770芯片设计扬声器放大器。

不幸的是、我们产品的主板(kiosk 终端)仅支持耳机和 SPDIF 输出、如果我使用 SPDIF 进行设计、则需要 I2C 主总线。

这就是我尝试使用 PCM2707C +TAS2770设计扬声器放大器的原因。

实际上、我已经使用耳机输出设计了一个扬声器放大器、但音质非常差。

这就是为什么我要寻找一个新的音频放大器来提高音质的原因。

我想、如果我使用 PCM2707C +TAS2770设计新的扬声器放大器、 则  不需要微处理器来控制 TAS2770的内部寄存器?

如果我可以使用不带微处理器的 PCM2707C +TAS2770进行设计、 您能给我 提供设计信息吗?

谢谢、此致、

Maan OE Park。 来自韩国。

2018年9月18日。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Mann OE Park、

    PCM2707C 仅具有 SPDIF 输出、但不具有 SPDIF 输入。 您的系统是否能够具有基于 USB 的音频输出? 如果是、则可能使用 PCM2707C+TAS2770。 TAS2770是一款需要 I2S/TDM 输入的数字输入放大器、因此需要将 PCM 配置为使用带有 FSEL 引脚的 I2S 功能输出。 您应该能够使用 PCM2707C EVM 对此配置进行试验。

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul。

    感谢您快速回答我的问题。

    我知道、我可以使用 PCM2707C+TAS2770设计扬声器放大器。

    是的、我的主板有很多 USB 端口、我将使用 USB 端口作为扬声器放大器。

    我之所以要使用 TAS2770设计扬声器放大器、是因为我要将其设计为全数字扬声器放大器。

    完成此放大器的设计后、我将插入主板的 USB 端口、并为 TAS2770提供12V 电源。

    我可以向韩国分行或分销商寻求帮助吗?

    谢谢、此致、

    Maan OE Park

    2018年9月18日。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到这个消息。 我已向您发送朋友请求-请将您的电子邮件地址转发给我、我将通知我们的韩国分行。

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul。

    感谢您的支持。

    我的电子邮件地址是 mario@im-u.co.krmario@p2c.co.kr

    实际上我的英文名字是 Mario Park。

    几年前、我用英语发音 的韩语在 TI 注册。

    非常感谢。

    2018年9月19日、韩国发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mario、

    感谢您联系 TI。 您是否有与您联系的官方代理?
    或者、请告诉我您的手机或联系我010-9184-7484