This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5342L:DC 1027/1201和1610之间的芯片标记差异

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5342LA, TAS5342L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/727616/tas5342l-die-marking-differences-between-dc-1027-1201-and-1610

器件型号:TAS5342L

大家好、

我之前测试过 TAS5342LDDVR 部件、下面是芯片标记的差异、年份和最后特性略有不同。 芯片标记是否在特定日期后更改/更新、或者这两个标记属于同一器件型号? 请帮助解释。

生产日期代码1027和1201裸片:

生产日期代码:1610芯片:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米兰达

    让我检查一下这个问题、并在今天晚些时候返回给您。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米兰达

    TAS5342LA1器件是较旧版本、作为 TAS5342L 出售。 它已被相同的器件替换、但更新版本的 TAS5342LA、用 TAS5342LA3标记表示。

    此致、

    -Adam

    如果我有效地回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    感谢您提供信息。 对于新版本(TAS5342LA3标记)、还有一个更简单的问题、器件顶部表面显示如下(DC 1610)。 器件表面标记没有"A"、表示您提到的新版本(即器件表面 TAS5342L、而不是 TAS5342LA)。 在不同版本的更改期间、此器件型号也是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    您能用一分钟时间帮助我澄清以下问题吗? 我没有听到您的声音、因此再次发布:

    对于新版本(TAS5342LA3标记)、器件顶部表面显示如下(DC 1610)。 器件表面标记没有"A"、表示您提到的新版本(即器件表面 TAS5342L、而不是 TAS5342LA)。 在不同版本的更改期间、此器件型号也是正常的吗?

    谢谢、

    米兰达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米兰达

    请给我一些时间、以便获得一个答案并研究该问题。 不需要重新过帐。

    我仍在研究这一点。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米兰达

    查看图像中显示的批次追踪代码、该器件是 TAS5342LDDVR。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    要确认、旧版本 TAS5342L 可以有新版本的裸片?

    谢谢、

    米兰达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米兰达

    是的、当前的 L 和 LA 器件都有新版本的裸片。

    此致、

    -Adam