This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1774:PCM1774待机功耗

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/727201/pcm1774-pcm1774-standby-power-consumption

器件型号:PCM1774

您好!

相关问题被标记为"TI 认为已解决"、且该主题已锁定。 但是,问题没有得到解决:-(

我的最后一个答案基本上是、我已经完成了所要求的测试、并且在关闭之前没有 I2S 流量。
因此、我仍然无法解决功耗问题。

此致、
JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JC、

    您能否共享系统原理图? 我想知道、在较高电流情况下、是否有一些引脚处于不同状态、例如 I2C 线路具有可能消耗额外电流的上拉电阻。 您能否在"高"和低电流条件下验证引脚的状态?

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JC、

    您是否认为您可以提供原理图并按照所述测量引脚?

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的回复。

    下面是原理图:


    其他线路上没有电阻器。

    我已成功检查 I2C 线路电平是否相同(并且正确)、无论实际消耗是多少。

    此致、
    JC