This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:TPA3116D2输出上周期性的3V 弹出

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/729213/tpa3116d2-periodic-3v-pops-on-tpa3116d2-outputs

器件型号:TPA3116D2

大家好。 我正在设计使用 TPS3116D2的产品。 我在 BTL 模式下有一个、在 PBTL 模式下有一个。 我有一个奇怪的咔嗒声/嘀哒声、每1.5秒从扬声器中发出一次。 原理图与数据表中给出的原理图相同。 这些芯片由@20V 的线性工作台电源供电(也尝试 过12V 铅酸电池、同样的问题)。 连接扬声器时、咔嗒声非常微弱、但示波器迹线(已连接)显示每个输出实际上具有相当大的脉冲、但由于它们处于同相状态、因此在桥接输出中几乎会抵消。 (布线:1V/div)

电路板上确实有一个开关 IC、我移除了该 IC 以消除干扰的可能性。

我可以进一步检查哪些内容? 如果有任何建议或帮助、我们将不胜感激!

最佳- RAM

e2e.ti.com/.../TPA3116D2Click.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RAM、
    看起来会触发一些故障。 您是否测量了 FAULT 引脚上的波形? 如果可能、请向我们展示 SCH、它可能对我们的调试工作非常有帮助。 该问题是在一个 AMP 上发生还是在两个 AMP 上发生? 哪一个? 扬声器的电阻是多少? 我们的 EVM 是一个很好的示例、请参阅 :www.ti.com/.../slou336b.pdf
    此致、
    郑少文