This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC32:取消静音时发出噪声

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC32, TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/724697/tlv320dac32-pop-noise-when-unmute

器件型号:TLV320DAC32

您好!

我的客户正在使用 TLV320DAC32、他们发现在器件取消静音时会发出杂音。

以下是用于撤消 TLV320DAC32静音的代码。 您能否帮助检查是否有解决此问题的软件解决方法?

 CODEC 写入(0x2B、0);             //左 DAC

        CODEC 写入(0x2C、0);             //右侧 DAC

        CODE_WRITE (0x2F、0x80|0);  //DAC_L 至 HPLOUT

        CODEC 写入(0x40、0x80|0);  //DAC_R 至 HPROUT

        

        CODE_WRITE (0x33、0x0D);        //HPLOUT

        CODE_WRITE (0x3A、0x0D);       //HPLCOM

        

        CODE_WRITE (0x41、0x0D);        //HPROUT 控制音量

        CODE_WRITE (0x48、0x0D);     //HPRCOM

非常感谢。

此致、

Brian Zhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    今天我将对此进行研究、并将与您分享我的调查结果、直到今天结束。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    关于第0页寄存器40的默认值、它是默认值0x00。 尽管您可以将所需的值写入该寄存器、以确保该值实际存在于该寄存器中。 有些寄存器、如 HPxCOM、即使写入默认值也需要正确操作。
    关于爆音缓解、该器件没有去爆音电路、如 TLV320DAC3203。 在立体声差分模式下使用器件时、我将尝试找到最佳的启动命令组合、以实现最佳的弹出性能。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    非常感谢您的快速响应。

    期待您对弹出缓解的回复。

    此致、

    Brian Zhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    遗憾的是、我没有通过更改启动命令的顺序发现任何可感知的差异。 此外、如前所述、该器件没有去爆电路。
    器件的输出端是否有直流阻断电容器? 我知道负载在 HPxOUT 和 HPxCOM 之间以 BTL 模式连接、但添加直流阻断电容器可能有助于实现 PoP。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    注册40呢? 这有什么帮助吗?

    谢谢。

    Brian Zhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    寄存器40是用于音量控制的软步进、它可以避免在更改音量级别时弹出。 但遗憾的是、这与加电不同

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    在使器件静音时、我们还尝试将音量降低到非常低的水平。 然后、我们逐步更改音量级别(寄存器64和寄存器47)。 但它仍然具有噼啪噪声。 您是否有任何改进的想法? 寄存器40是否在这里有所帮助?

    谢谢。

    Brian Zhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    它将取决于何时发生弹出。 调节音量时、如果弹出、寄存器40会有所帮助。 如果启用输出驱动程序时弹出、则寄存器40无法提供帮助、因为它仅在音量变化期间影响。
    其他器件、例如 TLV320DAC3203、有一些电路来缓解噼啪声、该电路的作用是为输出驱动加电创建一个斜升。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器