请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5548 主题中讨论的其他器件:TPA6138A2、
尊敬的安保员:
我写信询问 TAS5548-5558EVM 输出的失真级别。
我们选择1kHz、5kHz、7kHz 和10kHz 正弦信号作为信号源(来自 Windows 10上的音调发生器)。
当我们直接测量来自计算机音频输出的信号时、所有信号都具有大约0.05%的相似失真级别(结果来自用于 THD+N 测量的失真度计)。
当我们 通过 USB 电缆(由 TI 提供的 PurePath 控制台控制)将这些信号馈送到 TAS5548-5558EVM 并测量其 到耳机的输出(32 Ω)时。
它显示的失真相对较高:1kHz 时为2%、5kHz 时为2.35%、7kHz 时为2.83%、10kHz 时为3.35%。
TAS5548数据表显示 THD+N < 0.1%(0–40kHz)、 而 EVM 上的耳机驱动器 TPA6138A2显示 低 THD+N < 0.01%。
PurePath 控制台上是否有用于设置 TAS5548-5558EVM 的特殊设置?
或者在进行这些实验时、我是否需要注意任何细节?
有人能就此提供帮助吗?
此致、
Jim。