This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5630B:TAS5630B

Guru**** 2971550 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5630B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/729450/tas5630b-tas5630b

器件型号:TAS5630B

尊敬的 TI:

我们在 BTL 模式下使用 TAS5630B;具有2个单独的通道。 该设计几乎与评估套件相同、但我们将一个1:4变压器连接到每个输出通道以获得100V 电压。 次级侧的标称负载将提供100W 功率、电源为50V。

该设计在负载下似乎可以正常工作、但在负载较小或无负载的情况下、当插入突然的1kHz 信号时、TAS5630B 有时会出现缺陷。

您是否知道为什么会发生这种情况? TAS5630B 是否对电感负载敏感?

此致 Trond Inge Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Trond、

    我们不使用变压器或高电感负载进行测试或表征。 过去、我们曾发现客户由于变压器的磁化电流而无法启动器件的问题。 请查看此应用手册:

    www.ti.com/.../sloa133.pdf

    此致、

    -Adam

    如果您的问题已得到解答、请单击"此问题已解决"。