This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PurePath 控制台主板 MSP430F5510代码下载问题

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5510, PUREPATH-CMBEVM, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/728904/purepath-console-motherboard-msp430f5510-code-download-issue

主题中讨论的其他器件:MSP430F5510PurePath-CMBEVMMSP-FET

大家好、

您是否曾验证过我们是否可以在 PPCMB 电路板上对 MSP430F5510进行编程? 我们已经尝试过2个新电路板、Ver F、AIP006G、但它始终失败、CCS 或 IAR 报告无法找到器件。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    查看 PurePath-CMBEVM 电路板底部的图像、我看到了一个 JTAG 连接器。 您使用什么调试器对器件进行编程? 如果电源、接地和 JTAG (4线制或2线制 SBW)连接正确连接、CCS 或 IAR 应该对器件进行编程。

    请参阅 《PurePathTM 控制台主板用户指南 》中的图26、了解显示 JTAG 连接器上 JTAG 连接的原理图部分。 在 MSP430方面、请参阅 《MSP 调试器用户指南 》和 《MSP430硬件工具用户指南》。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在 MSP 端、我们没有电路板的所有者、但我们可以提供帮助。
    您使用什么程序设计器? (类型和 S/N)
    如何将编程器连接到器件?
    您使用的是哪个 CCS 版本?

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    让我们快速讨论一下。  我有一些示例代码和一些幻灯片、对您有所帮助。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的指导、我将使用旧的 eZ430-F2013调试工具、在更改为 MSP-FET 闪存仿真工具后、它现在可以工作了。