This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:定制直流/直流升压转换器的电流限制。

Guru**** 2393935 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251, TPS43061, PCM1690, TIDA-00874

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/727409/tpa3251-current-limit-on-custom-dc-dc-boost-converter

器件型号:TPA3251
主题中讨论的其他器件: TPS43061PCM1690TIDA-00874

您好!

我目前正在为 TPA3251 36V 电源设计直流/直流升压电源、并有几个问题。

我想使用 DAC (PCM1690)来连接 DSP。 该特定的 DAC 具有8V 峰峰值差分输出。 这是否意味着放大器将在每个输入端看到2V 峰值? 或者、放大器是否会将其视为4V 峰值信号、即40V 输出(由于放大器的增益为20dB)?

2.如何计算直流/直流升压转换器的电流限制、以便将足够的电流馈入放大器? 我是否使用 RMS 输出值或峰值输出值? 如果我将其设置为输出2x50W RMS、我是否将电流输出限制为110W (效率方面为2X50W RMS + 10%)、还是考虑到储液罐输出容量大于1000uF、将其设置为220W (效率方面为峰值+10%)?

3.如何判断直流/直流升压 IC (例如 TPS43061)可处理的总功率? 我使用过 webench 设计器、但我想自己理解它、因为我可能会使用模拟技术部件、因为它具有单个 IC 多相功能、而且没有类似的工具。

很抱歉、如果您有很长的问题、我将不胜感激。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anton:

    放大器将看到差分信号、但 TPA3251的最大 PVDD 为36V、并且在没有削波的情况下无法获取 DAC 的完整输出范围。

    2.我会选择220W 来安全地处理峰值、但这在很大程度上取决于您对信号链的限制方式。

    总功率是电容量和热容量的组合。 您必须将效率考虑在内、通常在非应用程序或器件的数据表中对此进行了介绍。 如需进一步讨论、我建议在直流/直流 E2E 页面上提问。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您的回答。

    最后一个问题、关于您在第一个回答中所说的内容。 PCM1690具有8V 峰峰值差分输出。 TPA3251的推荐 DAC (如数据表中列出的并且在 TI 的设计 TIDA-00874中使用)具有4.2V RMS 差分输出、这相当于大约11.88V 的峰间差分输出(4.2V x 1.414 x 2以获得峰间差分。 值)。 因此、如果我正确理解了所有内容、将 PCM1690直接连接到放大器后、我将能够获得50W 峰值、而无需任何额外的放大。 对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anton:

    您将获得的功率大小将取决于您所使用的负载的阻抗。 从输入到输出、20dB 增益将为10V/V 增益。 采用您计划使用的负载阻抗、您可以计算能够获得的功率。

    Justin