This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:MIC 部分不工作

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/728911/pcm2912a-mic-portion-is-not-working

器件型号:PCM2912A

您好!

我在 坞站应用的设计中使用 PCM29112A IC。 此耳机部分工作正常、但麦克风不工作。

问题:

  • 枚举了 PCM2912A、可以在器件管理器中看到。
  • 已将耳机连接到插孔上、并能听到音频回放的声音、没有任何问题。
  • 如果我连接麦克风、PC 将无法听到麦克风的任何声音
    • 有时、我可以看到弹出消息、说您的麦克风会发出大量噪音。 (从 Skype)
    • 有时、我可以看到 PC 在进行配置时显示" PC 无法完全听到声音"的消息。

查询:

  • 随附的原理图、请查看并提供反馈。
  • 在使用此器件之前、是否需要加载任何 f/w?
  • 麦克风输出和 Vbias 短接并直接连接到组合音频插孔。 可以直接连接到插孔吗?  
  • 如何使音频和麦克风在组合插孔上工作?

Regardse2e.ti.com/.../Audio-Interface-schematic.pdf

P.Vetrivel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vetrivel、

    PCM2912A 不需要任何固件负载、因为它使用本地 USB 音频类驱动程序来运行。 默认情况下、此器件可用于麦克风和耳机操作。 原理图总体看起来不错、假设耳机插头的第二个环上有麦克风、麦克风应该工作正常。

    您能否分享操作系统如何检测 PCM2912A? 收到"PC cannot hear Fully (PC 无法完全听到声音)"消息时、您正在执行什么配置? 您是否在不同电路板上遇到过此问题?

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师