This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5755M:TAS5755M 无输出问题

Guru**** 2525400 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5755M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/727655/tas5755m-tas5755m-without-output-issue

器件型号:TAS5755M

您好, 我们使用 TAS5755 设计 作为2.1 模块,但是,当 我们 将  代码写入 TAS5755M 时,它 不能 输出 语音 并且  我们发现  SSTIMER 引脚 悬空, 代码 作为 附件 ,请帮助检查它并提供一些关于如何调试它的建议,tks!e2e.ti.com/.../tas5755_5F00_cfg.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darren、

    您是否打算在 AD 模式或 BD 模式下使用设备? 您能否共享原理图?

    您是否确认代码按预期编写? 格式看起来很奇怪。 您能否从器件回读以确认正在写入寄存器?

    为什么要写入寄存器0x0B、它是保留的、不应该被写入。
    寄存器0x10被写入两次?
    寄存器0x1A 被写入两次?

    代码的其余部分对我来说是正确的。 获得原理图后、我将检查输入和输出混频器设置。

    我尚未检查 BQ 设置或 DRC 设置。 您是否在没有 DRC 和 BQ 寄存器写入的情况下尝试了基本启动?

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darren、

    我几天内没有看到更新、我现在正在关闭此主题、您可以提出相关问题、如果需要、也可以打开一个新问题。

    此致、

    -Adam