This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1753-Q1:功耗 I2C

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1753-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/728544/pcm1753-q1-power-consumption-i2c

器件型号:PCM1753-Q1

尊敬的所有人:

我的一位客户正在尝试估算与 PCM1753-Q1的 I2C 部分相关的功耗。

我知道这取决于上拉电阻、但是否有任何公式来估算 IRMS、该公式考虑了 I2C 和典型 SDA 事务的数据速率?

此致、

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Domenico:

    这一点很难肯定、但我认为从电源设计的角度来看、您应该假设最坏情况下的电流。 即 SDA 和 SCL 都为低电平时。 例如、如果上拉电阻为2kOhm、总线电压为3.3V、则 Imax 应为2*(3.3V/2kOhm)= 3.3mA。

    在 I2C 事务期间、您可以估计 SCL 具有大约50/50的占空比。 估计 SDA 的占空比约为50/50,也是合理的。 占空比为50/50的方波的 RMS 值为 Ihigh/sqrt (2)。 因此、IRMS 值可估计为2*(1.65mA/1.414)~= 2.333mArms。

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    Thnaks 的答案。

    我将根据您的建议进行处理。

    此致、

    Domenico