This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:miniDSP 和 ADC/DAC

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5242, TPA3255, PCM1863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/728927/pcm1863-minidsp-and-adc-dac

器件型号:PCM1863
主题中讨论的其他器件:PCM5242TPA3255

您好!

我正在开发一个利用 TPA3255 D 类放大器的项目。 我已经设计了 ADC 和 DAC 的前端和后端、但最初这是单端的。 我遇到了无法有效消除的噪声问题。 为此、我正在考虑将我当前的 ADC 和 DAC 替换为 PurePath 系列(当然适用于使用 PCM5242的 DAC)、该 IC 包含一个 miniDSP 块、事实证明它非常有用。 但是、在前端、我只能找到 PCM1863、这是一个全差分 ADC。 这就提出了一个问题、因为如果我想在预处理阶段应用滤波器、我必须包含专用 DSP 或使用 TLV320等编解码器来访问 miniDSP 功能。 我是否可能错过了某些内容、而事实上 TI 确实在同一 SOC 中提供了具有 miniDSP 的全差动 ADC?

其次、您能否确认任何包含 miniDSP 的 IC 实际上都可以运行包括此 DSP 块在内的器件的各种数据表中描述的任何预编程算法。 我提出的原因是 PCM5242未定义我在其他具有 miniDSP 的 IC 中看到的几个预编程(基于 ROM)功能、特别是低音增强滤波器。

我申请了 PurePath Studio 软件的访问权限、希望可以通过该开发工具推断出这一点、但到目前为止、我的请求已被拒绝。 假设这是一个错误、我已经再次应用、但仍然无法访问此软件。

您能否通过支持文档确认这些 IC 的基于 ROM 和 RAM 的 miniDSP 功能的具体细节? 确认您是否确实支持具有 miniDSP 的差分输入 ADC? 最后确认是否可以使用 RAM 加载的例程创建在 miniDSP 上运行的 FIR 滤波器?

提前感谢您的帮助。

Aidan