This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320AIC3104:如何将声音输出静音或取消静音

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3XSW-LINUX, TLV320AIC33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/727626/linux-tlv320aic3104-how-to-mute-or-unmute-sound-output

器件型号:TLV320AIC3104
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3XSW-LinuxTLV320AIC33

工具/软件:Linux

我可以通过 I2S 接口。播放 wav 文件

在 Linux 中,我可以使用 amix 命令控制编解码器芯片。如何使用 amix 命令控制静音?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cherry、

    您会有某种驱动程序来处理这种情况。 TI 目前不支持用于 TLV320AIC310x 系列的任何驱动程序。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、
    我想确保我们理解您的问题是正确的、尤其是您说"我目前不支持用于 TLV320AIC310x 系列的任何驱动程序。 "

    我在 TI.com 上的 Linux 驱动程序中找到了它
    TLV320AIC3XSW-Linux:用于 TLV320AIC3X 的 Linux 驱动程序、 www.ti.com/.../tlv320aic3xsw-linux
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron、

    您可以看到、此驱动程序是 TI 多年前为 TLV320AIC33制作的、也适用于 AIC310x 系列。 我将再次重申,虽然此驱动程序仍在 TI 的网站上,但我们无法为其提供支持。
    该驱动程序已超过10年、因此可能无法与较新版本的 Linux 配合使用。 此时、它是想要创建驱动程序的用户的起点或参考。

    我们可能会决定在某个时候更新驱动程序,如果发生这种情况,我们当然会再次支持它们,但此时我们没有时间安排。

    此致、

    -Steve Wilson