This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4220:PCM4220 &4222散热特性&测试详细信息

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM4220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/725377/pcm4220-pcm4220-4222-thermal-characteristics-test-details

器件型号:PCM4220

您好!

我是机械工程师、我们将 PCM4220和4222用于其中一个 PCB。

数据表中未提供这些组件的热特性数据。

请您分享

1.组件的热阻抗/电阻详细信息

外壳和结温

3.组件的任何热测试结果

谢谢

相关信息

Gopal

9916204402.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gopal、
    欢迎参加 e2e 论坛!

    我需要几天的时间来了解有关 PCM422x 系列热特性的请求数据、并且在我获得相同数据后、我将提供相同的数据。 谢谢。

    此致、
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    您能否更新以下技术请求的状态。否则、请告诉我是否有任何其他联系人来加快请求、

    谢谢

    相关信息

    Gopal