This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:TPA3251问题削波尖峰

Guru**** 2418980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/727051/tpa3251-tpa3251-issue-clipping-spike

器件型号:TPA3251

我看到这个线程正是我在设计中看到的。  但文本中提到 PVDD 去耦合电容器正在更改、我在原理图中看不到任何变化。  这是指 DVDD 电容吗?   在101%的驱动下、这种类型的失真对于我的应用是不可接受的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darrell、

    如果您在101%驱动时看到正弦波的骤降、这就是逐周期电流控制、如果您查看 PWM 波形、您还应该看到脉冲被跳过。

    这些放大器不能以101%的驱动电流运行、而是试图保护自身并限制该区域的 THD。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已验证所有50个装置都是这样做的。 它不是电流限制问题、因为无需负载、它是过驱时的输入反转。 我必须亲自解决这个问题。 TI 并没有真正的帮助、我知道调试长距离是很困难的。 我还检查并验证了散热器是否接地并接触了部件上的散热垫。 唯一帮助的是限制输入驱动信号。 您声称您可以使用12 p-p 输入来驱动 EVAL 单元而不会出现任何问题、如果确实如此、则整个部件生产流程都会出现问题。 我想帮助 TI 更好地完成这些任务、当这样的信息不会传递给设计、产品和测试工程师时、这是一项艰巨的任务。 这个线程之前所有帖子都消失了的地方很有趣。 我有一份副本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darrell、

    另一篇文章是: e2e.ti.com/.../2684133

    它已关闭、因为我无法使线程保持打开状态。 帖子未隐藏、没有人正在执行任何操作来隐藏任何详细信息。

    如果您还有其他问题、请通过我刚发送给您的电子邮件联系我。 我一直在我们的实验室中与我们的设计人员合作、为您提供解决方案。 我们没有看到你曾经经历过的这种现象,但我很高兴继续像我一样与你一起进行调试。

    此致、

    -Adam