This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912 Linux 驱动程序

Guru**** 2449320 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2912, PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/728319/pcm2912-linux-driver

器件型号:PCM2912

工具/软件:Linux

尊敬的:

我们的 CTM 希望使用 PCM2912;软件环境是 Linux。

我们能否在 Linux 系统中提供此设备驱动器? 谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sundy、

    PCM2912A 是一款 USB 音频编解码器、此编解码器使用来自主机操作系统的本机 USB 音频类驱动程序。 由于 UAC 驱动程序应是操作系统的一部分、因此无需额外的驱动程序即可在 Linux 系统中运行。  

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师