This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6111A2:将单声道输入连接到 TPA6111A2立体声放大器

Guru**** 2451400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6111A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/728238/tpa6111a2-connecting-mono-input-to-tpa6111a2-stereo-amplifier

器件型号:TPA6111A2

您好!

我将 TPA6111A2用作耳机放大器。 它工作正常。 我有单声道输入、我使用单端配置中的放大器、这意味着功率放大由其中一个通道完成。 为了倾听、我使用连接到单个通道的左右两侧耳机。 耳机具有16 Ω 阻抗(8 Ω 有效阻抗)。 因此、单个通道的输出在左右通道之间分离。 因此功耗降低了一半。

现在、我想为通道提供单声道输入、然后分别连接到左右两侧耳机。 使用该功率并最终增大音量。 您对此有何看法?

除此之外、我还计划使用直通路系列的耳机放大器、以便进一步增大动态范围。

此致。

餐前小吃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tapas

    简而言之、您的连接方式是否与下图类似:

    并希望将其更改为下图?:

    如果是这样、那么第二个图将为耳机提供更高的音量。
    关于直接路径替换、我将仔细检查输出驱动是否具有指定的负载阻抗和所需的输出电压。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我将通过以下方式使用 TPA6111A2 (原理图随附在下面)。 我仅使用100uF 的单大容量电容器 C。 不是您之前指出的两个 C 语言。  

    2.由于输入是单通道单大容量电容,因此可以使用 C (两个输出通道将具有相同的信息)。 请找到原理图。 可以使用下面所附的原理图。

    3.我找不到使用两个大容量电容器 C 的优势,因为输出是单声道。 如果信号是立体声信号、则需要两个 C 语言。 您对此有何看法?

      使用单个 C (s)电容器是否合适?

    此致、

    餐前小吃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tapas

    使用建议的输出连接、您将短接两个通道输出。 我无法保证此连接将有效地添加两个输出信号以增加驱动能力。 性能可能不是指定的。
    最佳做法是使用两个直流阻断电容器、并为每个负载使用一个单独的输出通道、即使信号相同也是如此。

    您可以尝试使用建议的连接并评估性能、如果性能不佳、请从数据表中更改为。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器