This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:TAS3251 I2S 输入(作为从器件)不工作

Guru**** 2450160 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251EVM, TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/727660/tas3251-tas3251-i2s-input-as-slave-not-working

器件型号:TAS3251

您好!

我的 TAS3251EVM 无法正常工作。 我为 TAS3251EVM 设置的配置如下:

  1. TAS3251EVM 用作从器件(I2S)
  2. I2S 主器件来自我的 ADAU1701 (主器件)-为 TAS3251EVM 提供 MCLK、BCLK、SDIN 和 LRCK
  3. J37 -输出(AIB I2S)
  4. J30 - SDOUT

我的 PurePath3配置如下图所示:

我可以播放来自检查和 USB (播放 MP3)的声音、但无法使 I2S 正常工作。 请提供建议。 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关锡安,

    您是否能够验证您是否能够在 J9连接器和散热器之间的正确测试点上看到正确的 MCLK、BCLK、LRCK 和数据?

    您是否能够使 EVM 与任何其他输入协同工作?

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    我成功地使它正常工作。 我太年轻了、太简单了、一开始就太不能用了。 基本上、我所做的就是如下所示:

    1. TAS3251EVM 板载设置
      -参见下图
      -确保它处于主模式下(即使您的 TAS3251EVM 用作 I2S 侧的从器件)
       ->J35 -打开/关闭
       ->J22 -主模式
       ->J37 -打开/关闭
        

    2. PurePath 3设置
      -选择 AIB 连接器
      -采样频率取决于您的 I2S 主器件(我的案例:44.1kHz)
      -我尝试将 PP3设置上载到文件中供您测试

      我的 PurePath 3设置文件(只需在 PurePath 3中打开即可)
      e2e.ti.com/.../classD.zip
    3. I2S 输入-哦、是的、GND!
      -有关原理图、请参阅此链接: -了解 J28连接器部件=>外部 I2S (AIB)
      -对于太懒找不到的人,请参考下面的图片以供参考
      -确保已连接 I2S 主 GND 和 TAS3251EVM GND!

      好的,一切都应该马上解决~谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关锡安,

    感谢您的更新、很高兴您能使其正常工作。 我知道 EVM 上的内容可能会有点令人困惑。 我们仍在编写完整的 EVM 用户指南。 当将两个 TAS3251EVM 一起用于立体声1.1系统时、需要使用从模式跳线。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Justin、

    感谢您的努力! 我看到 TI 正在推出大量新的 TAS 芯片、我们目前也在试用一些芯片、从 TAS5756到 TAS3251、现在是 TAS5825。 我认为、需要花时间一次性完成完整的教程或用户指南。 一切都很棒! 如果您需要我们方面的任何信息或帮助,我们非常欢迎您提供帮助:-)

    此致、