This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5631B:PWM 数据格式和下限频率

Guru**** 2551640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/728059/tas5631b-pwm-data-format-and-lower-frequency-limit

器件型号:TAS5631B

问题1.

我想知道384kHz 输入信号的 PWM 占空比与输出电压之间的关系。

问题2.

我想知道输出信号的频率下限。 此器件能否生成直流电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1) 1)您想要了解哪些信息? 这种关系很复杂。

    2) 2)否、此器件无法输出直流电。 我不确定确切的低限、但我知道在直流电压下、器件将停止驱动输出、因为它具有保护功能、可确保输入不会卡在高电平或低电平。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Adam。 我将使用分立式器件设计其他类型的驱动器。