This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5421-Q1:要求查看 TAS5421原理图

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/728217/tas5421-q1-asking-for-the-tas5421-schematic-review

器件型号:TAS5421-Q1

大家好、
客户希望使用 TAS5421。 您是否会查看原理图并提供意见?

https://txn.box.com/v/tas5421


BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    下面是针对 TAS5421Q1的注释。

    PNG 文件的分辨率有点低。  如果有更高的分辨率可用、我可以再次检查我是否错过了任何内容。

    我假设 I2C 线路在原理图的另一页的某个位置具有2-5kOhm 上拉电阻器?

    2. 在 STANDBY 引脚上使用分压器是否有原因? VCC_PA 转换为4.7k Ω//22k Ω/10k Ω?  什么是 VCC_PA 电压?

     故障引脚(14)是指示存在故障的输出、可用作 MCU 的指示灯和/或中断。

    4、 L14002为什么有所有电容器?  L14001没有呢?

    谢谢、Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想补充一点。  需要控制 MUTE 引脚、以最大程度地减少噗声和嘀哒声。  仅使用待机引脚时、噗声和嘀哒声将会更糟。  控制器上需要另一个端口来允许这种情况。  是否有其他端口可用?