This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1789:AVCC 轨上的噪声对 IC 性能的影响

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1789

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/728015/pcm1789-effects-of-noise-on-avcc-rail-on-the-ic-performance

器件型号:PCM1789

您好!

我们采用 PCM1789进行设计、我们想知道 AVCC 轨上的噪声对 DAC 性能的影响...

我们是否有任何特征评定数据? 是否有滤波器反应或零件生成此零件的供应?

两种 EVM 都不存在 ref.de 我可以使用、这就是我提出的原因

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincenzo:

    您是否阅读过数据表的第8.1.2节? 应使用线性稳压器。 无切换台。 另见图39。 不要省略 R1...R4。

    Kai