This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:TAS5782m 上的输出短路检测

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/726344/tas5782m-output-short-circuit-detection-on-tas5782m

器件型号:TAS5782M

您好!

我们的新产品 基于 TASM5782m。 它 可以在 BTL 终端 PBTL 模式下工作。 这些模式之间的切换可由软件完成。

我对输出短路检测感兴趣、以防止   扬声     器以 PBTL (两个通道均短路)连接时使 tasm5782m 发泡、并在高功率时将放大器切换至 BTL 模式。 当功耗较低时、扬声器中只会发出咔嗒声。

问题:

来自数据表 slaseg8a.pdf

寄存器83 GPIO 输出 选择

1100保留、1101保留

1100短路检测左侧、1101短路检测右侧

 左侧阻抗感应、右侧阻抗感应  

 

是否有更多可用信息?  如何 使用?  (预条件、  GPIO 上的标志状态是什么)

选择的地址是否正确? (保留<->短)

此致、

Marc Bukenbergs

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:

    实际上、BTL 和 PBTL 之间的切换不能由软件完成。 您能对此进行澄清吗?

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由 向上控制的模拟开关用于 将 DAC_outb 更改为 spk_ inb + spk /_inb-路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:

    据我所知、模拟开关并不是我们推荐的。 实际上、BTL 或 PBTL 模式由 TAS5782M 上电时的硬件连接决定、之后将进行修复。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    不知道放大器必须再次上电。

    如果  可以检测短路或测量阻抗、我仍然没有回答这些问题。

    在数据表 slaseg8a 中、寄存器映射第0页寄存器83、 GPIOx 输出选择、用于选择短路检测标志 和保留 标志的多路复用器地址是相同的。

    1100保留

    1101保留


    1100短路检测标志左侧

    1101短路检测标志右侧

       选择1100时、GPIOx 输出上有哪个标志?

    此致、

    Marc

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马克

    我刚刚与我们的设计团队进行了讨论。 您看到的描述很可能是拼写错误。 TAS5782M 不用于检测短路或测量阻抗。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您提供的信息、我已经怀疑过这一点  。

    此致、

    Marc