This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2706:当功能选择 I2S 时、PCM2706 CAN#39;t 输出模拟 DAC

Guru**** 2647255 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/725512/pcm2706-pcm2706-can-t-output-analog-dac-when-function-select-i2s

器件型号:PCM2706

您好:

我们有一位客户发现 PCM2706在 功能选择 I2S 时无法输出模拟 DAC、但 功能选择 S/PDIF 输出模拟 DAC 是可以的、我们能帮助解决这个问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jorry、

    快速测试可能是探测 FUNC0 - FUNCH3引脚、以验证 FSEL 处于 I2S 模式时是否存在其他 I2C 信号、因为 I2S 是一种多线路协议、而 S/PDIF 仅使用 DOUT 引脚。

    也许这是次要的、您能否提供有关完整设置的更多详细信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    当 FSEL 处于 I2S 模式时、FUNCH0-FUNCH3引脚 I2C 信号正常、但 VOUTR 和 VOUTL 引脚无法输出音频信号。当 FSEL 处于 S/PIDF 模式时、VOUTR 和 VOUTL 引脚可输出音频信号。
    VOUTR 和 VOUTL 在 I2S 或 S/PIDF 模式下与 FSEL 是否相关?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jorry、

    在 I2S 模式与 S/PDIF 模式下、FUNC 引脚的行为会发生变化。 当您处于 S/PDIF 模式时、这些引脚连接到什么? 在 I2S 模式下、您可以读取 SPI 寄存器以检查 HID 位的状态吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jorry:

    您可以共享原理图吗?

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有更新?