This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 调查音频编解码器和 AMP

Guru**** 2451340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/726305/survey-audio-codec-and-amp

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们是调查编解码器和 AMP 解决方案、您能为我们提供帮助吗?

应用:

源极为  SPDIF,终端设备为4通道4欧姆10W +2通道4欧姆0.5W+1CH 单声道4欧姆20W 扬声器输出

音频源是 PCM 未压缩的音频

 

1.SPDIF 编解码器(SPDIF 输入和8通道输出)解决方案

由于客户希望在音频通道中选择 EQ、因此我们更喜欢包含 DSP 或 Codex 功能解决方案。

支持4 Ω 10W 单声道20W 放大器/4 Ω 0.5W 放大器  

 谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shu、
    遗憾的是、我们没有支持 S/PDIF 输入的编解码器、但我们可能可以使用 DIR 将 S/PDIF 转换为 I2S 流、然后将其传递给编解码器。 您能否更详细地阐明整个系统、以便能够推荐整个解决方案? 假设您愿意使用多芯片解决方案、是否可以?

    对于终端设备(扬声器输出)要求、您能否澄清要求?

    此致、
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    基本而言、总体架构如下所示
    因为 DP 的 IC 仅将音源信号分离为 SPDIF 输出。
      我们想知道、在 SPDIF 源输出后、有什么方法可以将其转换为模拟源+放大器?

    TI 是否有合适的建议来提供、并提供规格供我们参考?

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sirs、
    很抱歉、推送了、
    对此进行了任何更新?

    谢谢!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shu、

    我正在与我的同事一起审查这些要求、但我们仍然不清楚这些要求。 您能否详细说明" 在 SPDIF 源输出后将其转换为模拟源+放大器?" 要求?

    一般而言、 我们没有任何可以输入或输出 S/PDIF 的编解码器、也没有任何编解码器上的8个输出通道...因此、我们可能无法推荐任何编解码器、但我们肯定应该为此应用提供合适的 AMP、并且将提供 音频放大器团队推荐要考虑的正确器件。  

    此致、
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的回复。
    那么、AMP 器件型号是否可以共享?
    谢谢!!