This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:要求使用33nF 的 TAS5782自举值设计

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/727637/tas5782m-asking-for-the-tas5782-bootstrap-value-design-with-33nf

器件型号:TAS5782M

大家好、
对于 TAS5782自举电容器、由于电容器组件短缺、您是否可以为客户设计建议另一个电容器值?
客户可以使用 TAS5729自举电容器等33nF 吗?

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SHH、

    强烈建议使用0.22uF 的自举电容。


    此致、
    Alix Wan